Renesas Synergy™

FAQ 1008815 : コレクタ接地回路(Common Collector Circuit/Emitter Follower Circuit)

負荷抵抗をエミッタと共通接地との間につなぎます。コレクタは直接電源につなげることで、交流的に共通接地となります。
エミッタフォロア回路とも呼ばれ、入力インピーダンスが高く、出力インピーダンスは低く、大きな電流利得を持っていますので、負荷に電流を多く流しても出力電圧の変動がほとんどないため、重い負荷をドライブするのに向いています。

関連項目
エミッタ接地回路(Common Emitter Circuit)
ベース接地回路(Common Base Circuit)

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください