Renesas Synergy™

FAQ 1009119 : クロス・トーク(Cross Talk)

信号線の変化がノイズとなって、他の信号線に乗ってしまう現象です。
たとえばオーバ・シュートやアンダ・シュートなどのリンギングが発生すると、 信号線間のキャパシタンスによって、ノイズが伝播しやすくなり、 これが信号線のインダクタンスの影響で大きくなります。

クロック・スキュー

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください