Renesas Synergy™

FAQ 1008882 : オーバーフロー(Over Flow)

①計算の結果が桁溢れをおこすことをいいます。桁溢れが発生すると、キャリーフラグがセットされます。



②それ以外に、バッファがいっぱいになった(溢れた)場合にも、「(バッファが)オーバーフローした」と言った使い方をします。
計算でのオーバーフローは桁が溢れただけなので、引き続いて桁上げし、キャリーフラグを利用して計算していけばよいのですが、バッファがオーバーフローした場合にはデータがなくなってしまいます。→バッファ・オーバーフロー、アンダーラン/バッファ・アンダーラン

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください