Renesas Synergy™

FAQ 1009132 : 安全動作領域(Safe Operation Area:SOA)

バイポーラ・トランジスタやMOS FETでスイッチング動作をさせる場合に、動作軌跡が電圧、電流、電力の制限領域内であることを確認するための定格です。安全動作領域には、順バイアスSOA(FBSOA)と逆バイアスSOA(RBSOA)があります。

他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください