FAQ 1005868 : 定電圧ダイオードの特性項目に動作抵抗Zzがありますが、どのような抵抗ですか?

動作抵抗Zzは、図に示す○で囲った領域の微分抵抗です。
測定は、ツェナー電流を流した状態で微小交流信号を重畳し、微分抵抗として測定しています。
動作抵抗の値はVzが6~7V附近で最小となり、これより低いVzのツェナーDiでも高いVzのツェナーDiでも大きくなります。

適用製品

定電圧用ツェナーダイオード
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください