Renesas Synergy™

FAQ 1011381 : プロジェクト・ツリーパネルにコードプレビューが表示されません。

Q: 質問

プロジェクト・ツリーパネルにコードプレビューが表示されません。


A: 回答

以下のデバイスの場合、プロジェクト・ツリー上にコードプレビューは表示されません。
V850、78K0、78K0R、RL78/G12、RL78/G13、RL78/G14、RL78/G1A、RL78/I1A、RL78/L12、RL78/F12、RL78/F14

コードプレビューを表示するには、以下手順に従いコードプレビューパネルをオープンしてください。
CS+ コード生成ツール 統合開発環境 ユーザーズマニュアル 周辺機能操作編[CS+ for CC][CS+ for CA,CX]の表記と若干差異がありますが、機能に差異はありません。

1. メニューの[表示]から[コード生成プレビュー]を選択してください。

2.コード生成プレビューパネルがオープンします。

 

適用製品

統合開発環境 CS+ (旧 CubeSuite+)
コード生成支援ツール
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください