Renesas Synergy™

FAQ 1011027 : RXファミリマイコンをE1またはE20を使用しCS+でデバッグする場合のRAMモニタ機能(プログラム実行中のメモリ内容表示機能)の使い方を教えてください。 E1とE20で性能の違いはあるのでしょうか。

回答

E1もE20もRAMモニタ機能(プログラム実行中のメモリ内容表示機能)は持っていますがユーザプログラムの停止時間の違いやCubuSuite+上の設定方法が異なります。
詳しくは以下の資料を参照してください。

適用製品

RX ファミリ
CS+ (旧 CubeSuite+)
E1 [R0E000010KCE00]
E20 [R0E000200KCT00]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください