Renesas Synergy™

FAQ 104921 : 【LCD】 LCD駆動タイミングには「Aタイプ」と「Bタイプ」があるが、この違いは何か。[2004/09/03]

Aタイプは、当社従来品と同等のものです。
Bタイプは、応答性の遅いLCDパネルに対応できるようになっています。
ご使用のLCDパネルに応じて選択してください。 (#101962)

適用製品

38D2
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください