Renesas Synergy™

FAQ 107428 : 【A/Dコンバータ, 電源】 A/Dコンバータを使用しているが、VREFとVCCに異なる電圧を入力することができるか。 [2009/08/05]

下記の条件を前提として、VREF端子をVCC端子とは別の電源に接続して使用できます。

  1. VREF ≦ VCC (規格値の範囲内)
  2. AVSS端子がある場合、AVSS端子をVSS端子と接続

なお、VCCとVREFが別電源の場合は、パスコンをVREFとAVSS(VSS)間に接続してください。

(#107441)

適用製品

3803H
3803L
3823
3850A
3858
38D2
38D5
7544
7546
7547
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください