Renesas Synergy™

FAQ 1007425 : スタートアップ・ルーチンは どのような処理を行うのですか?

回答

主に以下の処理を行います。

  • スタック・ポインタの設定
  • ハードウエアの初期化(早期に行う必要のあるもの)
  • ライブラリで使用する変数の初期化
  • 初期値あり外部変数の初期値をROMからRAMに転送

詳細については、各コンパイラのユーザーズ・マニュアルのスタートアップ・ルーチンの章を参照してください。

 

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
78K0R用コンパイラ [CC78K0R]
78K0用コンパイラ [CA78K0]
78K0用コンパイラ [CC78K0]
78K0S用コンパイラ [CC78K0S]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください