Renesas Synergy™

FAQ 1003542 : SFRのシンボルをpublic宣言すると次のエラーが表示されます。 「E2403: Can't define PUBLIC symbol 'シンボル名'」

回答

SFRをEQU疑似命令で定義したシンボルは、public宣言できません。
(ただし、sfr領域とsaddr領域のオーバーラップしている箇所は除きます。)

 

適用製品

RL78、78Kファミリ用Cコンパイラパッケージ
RL78ファミリ, 78K0R用コンパイラ [CA78K0R]
78K0R用アセンブラパッケージ [RA78K0R]
78K0用コンパイラ [CA78K0]
78K0用アセンブラパッケージ [RA78K0]
78K0S用アセンブラパッケージ [RA78K0S]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください