Renesas Synergy™

FAQ 1004131 : オプション・バイトの設定はどうすればよいですか?

Q : 質問

オプション・バイトの設定はどうすればよいですか?


A:回答

オプション・バイトについてはアセンブラ記述のモジュールを追加して、 そこでDB疑似命令を用いて記述してください。
スタートアップ・ルーチンに追加するのが簡単です。

以下にオプション・バイト設定の記述例を示します。

OPT  CSEG AT 0080HOPTION:DB  0F1H

 

適用製品

78K4用コンパイラ [CC78K4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください