Renesas Synergy™

FAQ 1007019 : 事例4 uPD78F0034Aで、3線式シリアルI/Oを使用しますが、シリアルのクロックやデータが動作しません。

SCK30 および SO30 と兼用端子の出力ラッチを 0 にセットされていないのではないでしょうか?
この場合には外部に信号は出力されませんが、動作そのものは終了して割り込み要求フラグはセットされます。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください