Renesas Synergy™

FAQ 1006503 : A/Dの動作完了直前に ADCS=1を書き込むと、 INTADはどうなりますか?

A/D変換動作が完了する前にADCSに1を上書きした場合はINTAD(A/D変換終了割り込み)は発生せずにA/D変換を最初からやり直します。その後、A/D変換完了した時にINTADが発生します。

 

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください