Renesas Synergy™

FAQ 1004929 : uPD784216で、TMC1レジスタの TOE1を出力禁止に設定した場合、 P31をポートとして使用することは可能でしょうか?

タイマ/カウンタ1の出力を禁止した場合、P31をポートとして使用できます。
このような使い方をしても問題はありません。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください