Renesas Synergy™

FAQ 1002694 : SFR領域内のレジスタが割りついていないアドレスを読み込んでもだいじょうぶでしょうか?

基本的にレジスタが割りついていない SFR領域のアドレスをアクセスした場合の 動作は一切保証されません。

通常、未定義のエリアをリードした場合には、不定値が読み出されます。
そのアドレスに SFR自体が存在しなければ、書き込みは無意味な動作になるだけですが、 そこにユーザ未公開のテスト回路等が存在した場合にはデバイスの動作がおかしくなる (暴走する)可能性があります。
公開された SFR以外のアドレスはアクセスしないようにしてください。その後の動作は一切保証されません。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください