Renesas Synergy™

FAQ 1007022 : 事例5 uPD789022の UARTにより受信を行いますが、受信バッファ・レジスタ (RXB00) にデータが取得できません。

PM20に 1 を設定されておりますが、PM22 (RxD端子) は 1 (入力) に設定されているのでしょうか。
これが、0 になっていると端子が出力となり、正常なデータが受信できません。この点をご確認ください。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください