Renesas Synergy™

FAQ 1006854 : (1ビットあたりのクロック・パルス幅 x 8bit) の時間を待てば、転送終了とみて 次のデータを書き込んでよいでしょうか?

いいえ。転送完了フラグを待ってから次のデータを書き込んでください。
CPU の動作と SIO の動作は非同期ですので、SIO にデータを書き込んでも直ちには送信がスタートする訳ではありません。
同期をとるために、最悪の場合約 1.5シリアル・クロック分の時間が経過してから送信開始することがあります (内部クロックで動作する場合)。
なお、実際に転送が行われている時間としてはご質問のとおりの時間となります。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください