Renesas Synergy™

FAQ 1007067 : A/D変換される電圧は、AVss~AVrefの間の電圧と理解していますが、 AVssに 1V、AVrefに 4Vを入力して、この間の 3Vを 256分解能で変換できますか?

いいえ、できません。
AVssは Vssと同じ電位にする必要があります。
AVssは外部からのアナログ入力の基準電位として使用するだけでなく、 内部ではデジタル回路とのインタフェースの基準電位としても使用されます。
従って、AVssを Vssと異なる電位に接続することはできません。

適用製品

RL78 ファミリ
78K0/Kx2
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください