Renesas Synergy™

FAQ 1006491 : A/Dコンバータに関し、ADCS0=0 とする事により、 本直列抵抗ストリングはオフされるのでしょうか?

はい、そうです。
ユーザーズ・マニュアルに記載された通り、 A/Dの動作を停止(ADC0=0)することで直列抵抗ストリングに流れる電流を断ち切って消費電流を減らす事ができます。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください