Renesas Synergy™

FAQ 1004898 : 78K0で、例えば MOVW AX,0FE20H の命令を実行した場合、 Aレジスタ、Xレジスタにはそれぞれ何番地の値が入るのでしょうか?

Aレジスタに FE21番地、Xレジスタに FE20番地の内容が入ります。
基本的にこの CPUは リトル・エンディアン であり、下位データが低いアドレスに対応しています (しかしながら、MOVW AX,saddrp の場合には偶数番地しか指定できませんので、ご注意ください)。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください