Renesas Synergy™

FAQ 1002761 : リセット信号を入力している期間は何秒間でも大丈夫なものでしょうか。

リセットが長い分には問題ございません。
リセット信号に関しては短い方については規定しておりますが、長い方に関しては特に規定しておりません。
つまり、長くても問題ないと言うことです。

 

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください