Renesas Synergy™

FAQ 1007076 : ウォッチドッグ・タイマは、プログラム実行中に1秒タイマと同様に動作停止・開始できますか?

ウォッチドッグ・タイマは一度起動すると、ソフト的に停止させることはできません。
ウォッチドッグ・タイマはソフト的に停止できない事で、ソフトの監視に使用することができます。


78K0/Kx1ではリセット解除時にウォッチドッグ・タイマは動作しています。
内蔵発振器が停止可能の場合に限り止めることが可能 (再開は不可) です。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください