Renesas Synergy™

FAQ 1006934 : 全二重通信/半二重通信[共通的な内容]

・全二重通信方式(Full Duplex Transmission)

 単方向の通信路を2組使用して、同時通信を可能にした双方向通信方式。
 (UART、SPI、CSIなど)


・半二重通信方式(Half Duplex Transmission)

 双方向の通信路を1組使用して、送信と受信を切り替えながら通信する双方向通信方式。
 通信速度は全二重通信より遅くなるが、通信路を少なくできる。

 

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください