Renesas Synergy™

FAQ 1006919 : ハンドシェイク[共通的な内容]

はじめに
マイコンに内蔵されたシリアル通信では、シリアルバスを除いて「通信の準備ができているか」と言ったハンドシェイク(プロトコル)はアプリケーション側で準備する必要があります。ここでは、その結果発生する典型的な現象をQ1に、その対策であるハンドシェイクをQ2に示します。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください