Renesas Synergy™

FAQ 1007118 : ウォッチドッグ・タイマのクリア/スタートについてのサンプル・プログラムはありますか?

サンプル・プログラムはありません。
ウォッチドッグ・タイマはプログラムの暴走を検出するための機能で、 プログラムが正常に動作している場合に通るところでクリアすべきものです。
これは個々のシステムで異なりますので、サンプル・プログラムと言うものはございません。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください