Renesas Synergy™

FAQ 1006739 : バグまたは、CPUのハード故障等で使用していない割り込みが発生した場合、 CPUはどのような動作になりますか。

CPUは割り込みを受け付けると、割り込みにより決まったアドレスから分岐先アドレス(ベクタ) を読み、そこにプログラムを分岐します。
後はそのアドレスに書かれているコードを命令として実行して行きますので、 どのような動作になるかは読み込んだコードにより変わります。
こうなるとは断言できません。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください