Renesas Synergy™

FAQ 1006861 : 非同期シリアル通信において、 相手から送られてくる信号のボー・レートのずれは何%まで許容できますか?

78K0, 78K4 の UART0 の場合を説明します。
データの構成 (データ長、パリティの有無)、ボー・レート・ジェネレータの設定で異なりますが、 ほぼ 4.5% (8ビット+パリティで k=0) ~ 5.9% (7ビット、パリティなし、k=14) 程度の相対的な誤差までと考えてください。

具体的な許容誤差は

± ((16 + k) - 1.5)/(2 (16 + k) * n)

k:BRGCの設定で 0~14
n:データ長+パリティ+1

で表されます。この値は送信側と受信側の相対差です。
マイコンの動作クロックによりボー・レート誤差が存在した場合、 それに対する値と考えてください。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください