Renesas Synergy™

FAQ 1006762 : uPD789022にて、一定周期で以下のレジスタをリフレッシュしていますが、 問題ないでしょうか? PM0/PM1/PM2/PM3/PM4/PM5/PUO/TCL2/WDTM/TMC20/CR20/IF0/MK0/                 IF1/MK1

問題があります。
CR20の設定をタイマ動作中に行うと、その時点で割り込みが発生する可能性がありますので、 お止めください。
また IF0や IF1に関しても再設定を行うと、その時点で発生した割り込みが 消えてしまう可能性がありますので、不用意に操作しないでください。

基本的に、必要も無いのにレジスタ類の再設定を行うことはお奨めできません。
不要なトラブルの原因にもなりかねませんので、行わないでください。

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください