Renesas Synergy™

FAQ 1002744 : uPD789012の電源電圧の規格は 1.8V~5.5Vですが、変動が有る場合の変動率の規格を教えてください。

規格として決まったものはございませんが、以下の条件を守って頂きますようお願い致します。
・電源電圧の変動率に関しては 0.1V/mS 以内の変動に抑えてください。
・電源電圧のリップル電圧に関しては、動作電源電圧範囲であれば許されます。
以上2点を目安としてお考えください。なお、電源電圧による動作周波数の制限があります。
常に動作周波数で許された電源電圧条件を厳守してください。

適用製品

RL78/G12
78K0/Kx1+
78K0/Kx1
UPD7800xx
UPD7802xx
UPD7803xx
UPD7807xx
UPD7808xx
UPD7809xx
UPD780xx
78K0/VAN ASCP
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください