Renesas Synergy™

FAQ 1006755 : uPD784031Yでプリスケーラで設定したクロック周波数と実際にバスで測定した周波数が異なるのはなぜか?

設定できるのは信号の立ち上がり時間が 0 の時の周波数に該当するものです。
実際のバスではバスの容量により立ち上がりが鈍ってきます。
その分は余分に時間が必要になるので、設定した周波数よりは遅くなります。

適用製品

UPD78403x
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください