Renesas Synergy™

FAQ 1002783 : データ・シートに、絶対最大定格 IOL,IOH がありますが、DC特性にも規定があります。 その理由を教えてください。

絶対最大定格と DC特性の規格は、別の意味を持っています。
絶対最大定格はデバイスとして破壊等の恒久的なダメージを受けない条件を記述したものです。

一方、DC特性は動作を保証している値です。この2つは全く意味が異なります。
通常、この2つは両方とも記載していますので、片方しかないことはありません。

 

適用製品

RL78 ファミリ
78K ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください