Renesas Synergy™

FAQ 1002692 : uPD789114Aで、空き領域を FFH に埋めた時、マイコンが暴走してこれを実行した場合、 どのような動作をするのでしょうか?

FFという命令コードは 78K0Sでは未定義のコードです。
未定義のコードの実行に関しては CPUがどのような動作を行うかは不明です (未定義コードの実行に関してはテストも行いませんし、保証も一切できません)。

適用製品

UPD7890xx/7891xx
UPD7893xx/7894xx
UPD7898xx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください