Renesas Synergy™

FAQ 1004895 : MOVW命令で RAMをアクセスする場合、偶数アドレスにある必要がありますか?

RAM上のワード・データについては、必ず偶数番地に配置しないといけないと言ったことはありませんが、 遇数番地にあれば 1回で済むアクセスが奇数番地にあれば 2回必要になると言った実行速度面での問題があります。
このため、ワード・データは偶数番地に配置することをお勧め致します。
また、C言語などとの整合性を考えた場合にはワード・データは必ず偶数番地に配置されることをお勧め致します。

適用製品

UPD784xxx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください