Renesas Synergy™

FAQ 1004502 : 安定した PPG出力が出ません。PPG出力設定以外の点で注意点はありますか? [78K0共通]

CR01の書き換えタイミングについて、注意する必要があります。
このため、

(1) CR01の書き換えを CR00との一致割り込み(周期の切り替わりタイミングで行う。
(2) CR01の新しい設定値と従来の値と比較し、値を小さくする場合には CR01との一致割り込みで書き換え、 大きくする場合には CR00との一致割り込みで書き換える。

などの処理が必要です。
(1)の方が簡単ですが、CR01への書き込み値が小さい場合に、タイマの動作クロックが高いと、 CR01書き込みまでにタイマがカウント・アップしてしまい、間に合わない可能性があります。
(2)ではそのようなことはありませんが、処理が複雑になります。
タイマのカウント・クロック周波数と割り込み時間及び CR01の最小値の関係でご判断ください。

関連FAQ:16ビット・タイマのPPG出力を使ってPWM出力する[78K0,小ピン共通]

 

適用製品

78K0/Dx
78K0/Fx
78K0/Ix
78K0/Kx
78K0/Lx
UPD78F07xx
UPD7800xx
UPD7802xx
UPD7803xx
UPD7807xx
UPD7808xx
UPD7809xx
UPD780xx
UPD78F8025
78K0/VAN ASCP
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください