Renesas Synergy™

FAQ 103506 : 動作温度範囲が-40~+85℃の製品はありますか?

SLPマイコンには広温度範囲品(-40℃~+85℃)があります。販社特約店担当営業に御要求して頂ければ入手可能です。その他、SH、H8マイコンでも広温度範囲に対応している製品があります。その他の製品についても営業にお問い合わせ下さい。                       

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください