Renesas Synergy™

FAQ 105366 : リセット解除後、RAMのデータはどのようになっているでしょうか。

電源投入後のリセット解除時には、RAMのデータは不定となっております。その後は、リセット信号に関わらずRAM保持電圧を下回らない限りRAMのデータは保持されます。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください