Renesas Synergy™

FAQ 105424 : RoHS規制には対応しているでしょうか

鉛フリーパッケージ品ならば対応しております。対象となる6種類の化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)に関しまして、鉛フリーパッケージでは全て使用しておらず規制をクリアしております。詳しくは、弊社営業窓口までお問い合わせ下さい。

適用製品

H8/300H Super Low Power
H8/38602R
H8/38086R
H8/38076R
H8/300L Super Low Power
H8/3887
H8/3867
H8/3857
H8/3854
H8/3847R, 3847S, 38347, 38447
H8/3827R, 3827S, 38327, 38427
H8/38024R, 38024, 38024S, 38124
H8/3802, 38002S, 38004, 38104
H8 Super Low Power
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください