Renesas Synergy™

FAQ 1000339 : オーバーシュート/アンダーシュートに対する許容レベル(パルス幅と電圧値)をお教え頂けませんでしょうか?

オーバーシュート/アンダーシュートに対する 許容レベル(パルス幅と電圧値)はありません。
ハードウェアマニュアルの電気的特性の範囲内(VIH max,VIL minを越えない範囲)にてお使い頂きます様お願い致します。

 

適用製品

H8S ファミリ
H8SX ファミリ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください