Renesas Synergy™

FAQ 1000158 : シリアルインタフェースUARTiで受信のみを行う場合、TxDi端子は入出力ポートとして使用可能か?

機能選択レジスタの設定により、TxDi端子は入出力ポートとして使用することができます。

適用製品

M32C/95
M32C/8A
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M32C/80
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください