Renesas Synergy™

FAQ 105268 : オンチップデバッギングエミュレータE8a、Flash Starterを接続してプログラムを書いたときIDコード入力画面でIDコードを設定したにもかかわらず、次回接続時そのIDコードでID照合ができない。なぜか?

オンチップデバッギングエミュレータE8aやFlash StarterなどのIDコード入力画面は、マイコンにIDコードを設定するための画面ではありません。既にマイコン内に設定されているIDコードと照合するためのIDコードを入力する画面です。
フラッシュメモリにプログラムを書いた時点で、IDコードは必ず設定され、無効にすることはできません。
またブランク品出荷時や全消去後のブランク品に関しては、IDコード照合を行いません。 ブランク品では任意のIDコードを入力してください。

CコンパイラM3T-NC30WAで用意している指示命令やオプション機能を使うと、IDコードの管理が容易になります。これらを使用しない場合は、以下のようにプログラムに設定されているIDコードが反映されます。

例えば、IDコード格納領域を含む固定ベクタで

.lword dummy_int

としている場合、最上位1バイトは"00h"が設定され、IDコードも"00h"になります。

;.lword dummy_int

のようにコメントになっている場合、そのアドレスに対して書き込みが発生しないため、そのデータはフラッシュメモリ消去後の"FFh"のまま、つまりIDコードも"FFh"になります。

motファイルなどの書き込みファイルでも、IDコード格納領域のデータを確認できます。

適用製品

R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/38A
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
M32C/88 (M32C/88T)
M32C/87 (M32C/87, M32C/87A, M32C/87B)
M32C/85 (M32C/85, M32C/85T)
M32C/84 (M32C/84, M32C/84T)
M32C/83 (M32C/83, M32C/83T)
M16C/62A
M16C/62A(M16C/62T)
M16C/62M
M16C/62N
M16C/62N(M3062GF8NFP, M3062GF8NGP)
M16C/62P(M16C/62PT)
M16C/63
M16C/64A
M16C/64C
M16C/65
M16C/65C
M16C/6C
M16C/6N4, M16C/6N5
M16C/6NK, M16C/6NL, M16C/6NM, M16C/6NN
M16C/5L, M16C/56
M16C/5LD, M16C/56D
M16C/5M, M16C/57
M16C/30P
M16C/29
M16C/28 (M16C/28, M16C/28B)
M16C/26A (M16C/26A, M16C/26B, M16C/26T)
M16C/1N
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください