Renesas Synergy™

FAQ 107414 : プログラムROM1が512Kバイトを超える製品で40000h~7FFFFh番地に配置したプログラムを実行したい。どのように設定すればよいか?

プログラムROM1が512Kバイトを超える製品では、40000h~7FFFFh番地はリセット解除後、無効(予約領域)になっております。このため、PM1レジスタの内部予約領域拡張ビット0(PM13)とPRG2Cレジスタの内部領域拡張ビット1(IROM)を設定して、40000h~7FFFFh番地を有効にする必要があります。
したがって、リセット解除後から有効である80000h番地以降にスタートアッププログラムを配置して、PM13ビットおよびIRONビットを設定した後、40000h~7FFFFh番地に移行してください。

適用製品

M16C/65
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください