Renesas Synergy™

FAQ 1000497 : 割込みマスクレベルを変更する際、set_imask( )を使用して良いですか。

Q : 質問

割込みマスクレベルを変更する際、set_imask( )を使用して良いですか。 


A:回答

set_imask( )では、OS内部情報の処理は行いません。
set_imask( )コール後、OSのサービスコールを発行すると、正常な動作を保証できません。
割込みマスクレベルの変更については、OS提供のサービスコールをご使用ください。

 

適用製品

H8SX,H8Sファミリ用リアルタイムOS [HI1000/4]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7000/4]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7700/4]
SuperHファミリ用リアルタイムOS [HI7750/4]
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください