Renesas Synergy™

FAQ 1006147 : 三端子レギュレータで正負電源を構成すると、出力電圧が上昇しない。

正電源の立ち上がりが、負電源より遅い場合、正電源のGNDからOUTPUTに電流が流れるので、正電源が立ち上がらなくなります。GNDとOUTPUT の端子間に、ダイオードを接続して、電流をバイパスさせてください。

 

適用製品

三端子レギュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください