Renesas Synergy™

FAQ 1006323 : 三端子レギュレーの標準接続に示されるuPC1093 の R₁と R₂、R₀ はどの様な点に注意して決定すれば良いのでしょうか。

R1とR2についてREF端子に流れるリファレンス電流を充分確保出来る様に抵抗値を設定します。但し、こ れらの抵抗は小さくすると無駄な電力を(VIN→R0→R1→R2→GND のルートで)消費します。
大きすぎると IREF の電流が確保できません。
この2点を考慮して適当な数値を決定してください。

尚、R0はVINとVOUTの電圧差とK→Aに流す電流値とにより決定します。

 

適用製品

シャントレギュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください