Renesas Synergy™

FAQ 1006295 : 三端子レギュレータを無負荷で使用した場合、破壊や温度上昇といった問題は生じますか?

一般に、無負荷で使用しても、基本的には問題ありません。ただし、発振する可能性が高くなりますので、セットで十分にご評価ください。
なお、可変出力型では、最小出力電流を規定していますので、無負荷にはしないでください(トラブル・シューティング参照)。

 

適用製品

三端子レギュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください