Renesas Synergy™

FAQ 1006264 : 三端子レギュレータ出力が発振します。

次のような、原因と対応が考えられます。

原因:入力と出力に、データ・シートで指定していないコンデンサが接続されている。
対応:入力側にアルミ電解コンデンサしか接続されていない場合は、指定のコンデンサも接続してください。また、(積層)セラミック・コンデンサを接続されている場合は、指定のコンデンサに替えてください。

原因:コンデンサとICの距離が長い。
対応:配線の長さは1cm以下にしてください。

低飽和型/負出力型の三端子レギュレータでは、等価直列抵抗の小さい(低インピーダンス)コンデンサを出力に使用してください。

 

適用製品

三端子レギュレータ
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください