Renesas Synergy™

FAQ 1000351 : クロックモニタビット(OCD3ビット又はXINHALTビット)は、XINクロックの発振安定確認に使用できますか?

いいえ、使用できません。
発振が安定するまでの待ち時間は、発振子メーカ様でのマッチング評価で提示された時間をプログラムで生成してください。

適用製品

R8C/1x
R8C/2x
R8C/3x
R8C/38A
R8C/Lx
R8C/Mx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください