Renesas Synergy™

FAQ 107158 : 未使用端子すべてにプルアップ抵抗を外付けする必要はあるか?

外部にプルアップ抵抗を付加する必要はありません。
「ユーザーズマニュアル ハードウェア編」の「未使用端子の処理」に従って未使用端子処理してください。

内部プルアップ抵抗を使用する場合、リセット解除後のプルアップ制御レジスタの初期値が"00h"となるため、リセット後からプルアップ制御レジスタの設定までの間、内部プルアップ抵抗なし、方向レジスタは入力オープンの状態になります。
ご注意ください。

 

適用製品

R8C/18
R8C/19
R8C/1A
R8C/1B
R8C/20
R8C/21
R8C/22
R8C/23
R8C/24
R8C/25
R8C/26
R8C/27
R8C/28
R8C/29
R8C/2A
R8C/2B
R8C/2C
R8C/2D
R8C/2E
R8C/2F
R8C/2G
R8C/2H
R8C/2J
R8C/2K
R8C/2L
R8C/38A
R8C/32C
R8C/33C
R8C/34C
R8C/35C
R8C/36C
R8C/38C
R8C/3GC
R8C/3JC
R8C/32D
R8C/33D
R8C/35D
R8C/3GD
R8C/33T
R8C/34E, R8C/34F, R8C/34G, R8C/34H
R8C/36E, R8C/36F, R8C/36G, R8C/36H
R8C/38E, R8C/38F, R8C/38G, R8C/38H
R8C/L35C
R8C/L36C
R8C/L38C
R8C/L3AC
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください