Renesas Synergy™

FAQ 1000354 : いつのまにかフラッシュメモリの内容が書き換わっていることがある。

ユーザプログラム内に、フラッシュメモリ書き換えのためのCPU書き換えモードを使用したプログラムが含まれていませんか?
ユーザプログラムの意図しない動作(暴走等)によりCPU書き換えプログラムが実行された場合、フラッシュメモリが書き換わる可能性があります。

適用製品

R8C/1x
R8C/2x
R8C/3x
R8C/Lx
R8C/Mx
他にご質問がございましたら、リクエストを送信してください